欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

米思米直线电机模组:深入探索其内部结构与工作原理

  • 2023.09.23 13:28:14
  • 米思米
  • 2078

在经济环境日益复杂的今天,各行各业都在积极寻找降本增效的方法。无论是制造业、服务业还是科技行业,都在努力优化自身的生产或运营模式,以适应当前的经济形势。作为一家服务制造业近60年的企业,米思米一直在思考如何更好地服务客户,特别是在这样的经济环境下,客户更需要高性价比的产品和解决方案。因此,米思米始终坚持“高品质+低价格+短交期”的理念,并不断创新,推出能够帮助客户降本增效的新电驱产品。


在自动化领域,直线运动机构的应用非常广泛。传统的丝杠模组是自动化企业中运用最广泛的直线运动机构。然而,由于传统丝杠模组的一些机械特性,它无法满足高速运动需求的场景。此外,整套产品要运作起来,还需要配备伺服电机、联轴器等配件,设计繁琐且采购成本不低。为了解决这些问题,米思米推出了直线电机模组新品。


米思米直线电机模组.jpeg


米思米的直线电机模组在结构上实现了显著的简化。相比传统丝杠模组,它不需要另外配置伺服电机、联轴器、轴承等多个机械零部件。传统的丝杠模组需要通过组装配合才能实现动能转化,而直线电机模组则只需要接线插电、输入程序、启动即可实现运动。这一简化不仅为设计师在设计选型阶段节省了大量的时间和精力,也为采购人员省去了对部件的查询比价过程,提高了工作效率。

 

直线电机模组的工作原理是通过磁轨磁力实现传动。动子与定子之间存在空隙,因此不会产生机械摩擦发热的情况。这一特点使得直线电机模组在运行过程中更加稳定,且能大大延长使用寿命。此外,米思米直线电机模组的导轨是内嵌式的,不需要另外安装,且采用日本进口材质,质量有保障。

 

在性能上,米思米直线电机模组也表现出色。经过实验室测算,其最高运行速度可达到2米/秒,相比传统丝杠模组提升了4倍。由于减少了机械摩擦造成的损耗,直线电机模组的使用寿命也得到了提高,相较传统丝杠模组提升了将近2.5倍。此外,直线电机模组还采用了闭环控制,依靠高分辨率编码器实现实时监控并调整行程距离,不会产生累计误差,因此不需要经常停机校准,提高了生产效率。

 

传统丝杠模组在实际使用场景中,还存在一个问题,那就是一根轴上只能装一个滑台。如果想要有多个滑台,实现不同方向、不同速度的控制,就需要用到多个模组,这不仅占用空间大,价格也非常惊人。然而,米思米直线电机模组却解决了这个问题。一个模组上最多可以有四个滑台,而且每个滑台都可以单独控制,既省钱又省空间。

 

对于想要采用这种新产品的客户来说,他们可能会关心是否需要对现有的生产线或设备做很大的改动。实际上,米思米在开发直线电机模组时,就考虑到了兼容性和易用性。虽然是全新的产品,但米思米尽可能地保持了与传统产品的一致性。这意味着客户在升级到新产品时,不需要对整个系统做大幅度的改动。大多数情况下,只需要简单的替换就可以了。而且,米思米还会提供全面的技术支持,帮助客户快速掌握新产品的使用方法。

 

此外,直线电机模组在调试组装方面也表现出了优势。由于其内部结构精简,所以在客户现场,调试组装的时间大大缩短。根据传统情况,调试组装一台传统丝杠模组往往需要50分钟的时间,而米思米直线电机模组由于本体是一体式的结构,省去了许多组装调试时间,只需要35分钟就能组装好。

 

总的来说,米思米的直线电机模组在结构、工作原理、性能以及易用性等方面都表现出了显著的优势。它不仅能够帮助客户降本增效,还能提高生产效率,为客户创造更大的价值。

 

※本文中直接电机模组与传统丝杠模组对比,所示数值均根据米思米同规格丝杠模组为参考,米思米社内测算所得

※本文中所示价格,均为未税参考价,请以实际报价为准

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities